This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:错误:连接到目标时出错:v (错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628547/ccs-tms320f28335-error-error-connecting-to-the-target-v-error--1135-0x0-the-debug-probe-reported-an-error-confirm-debug-probe-configuration-and-connections-reset-the-debug-probe-and-retry-the-operation

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我遇到错误、无法解决、如果你们能帮我解决、那就有义务。  

我使用 CCS 3.3 将.pjt 文件导入到 CCS 7环境中。 然后将 C 代码转储到320F28335控制卡中。 我`s 使用 C2000实验板套件、一切正常。 但由于我的应用程序,我不得不改用新的 DSP 接口板,即台风 HIL uGrid DSP 接口板(链接: https://www.typhoon-hil.com/products/hil-ugrid-dsp-interface )。   

 3个用于 TI 控制卡的 DIM100插座(DIM180与转换卡一起提供)
具有 LED 指示的  Ω 电源开关(3.3V 和5V)
 板载 XDS100v1仿真器和3个 UART 端口(均可通过1个 USB 端口进行访问)

就像 C2000`s 套件一样、我尝试使用板载 XDS100v1、但遇到以下错误。  

错误: 连接到目标时出错:v (错误-1135 @ 0x0) 调试探针报告错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。

(仿真包7.0.48.0)


有趣的是、当我在 CCS 中运行测试连接测试时、μn`t 会给出错误并显示"JTAG DR Integrity scan-test has succeeded (JTAG DR 完整性扫描测试已成功)"。

有什么想法如何克服这一问题? 这是因为我需要在我使用的三个插卡插槽中指定哪个 DIM 100插卡插槽? 例如、我仅使用 DIMM 1的插槽、正如我之前提到的、在 ugrid DSP 中总共有3个 DIM 100卡插槽。

谢谢你



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim、

    TI 支持团队对于台风 HIL 产品的经验非常少、甚至很少。  

    您几乎肯定需要联系台风 HIL、让他们帮助您。  

    (不过、您所说的内容是合理的、您需要通过某种方式告知 CCS 哪个 DIM100 controlCARD 插座具有您尝试连接的器件)
    (我唯一的其他意见是确保在插入电路板并启用 XDS100v1时、Windows 设备管理器可以看到 xds100v1仿真器)


    谢谢、
    Brett