This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:SafeCopyCodeZ1

Guru**** 2549140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627251/ccs-tms320f28377s-safecopycodez1

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 DCSM_SCC_RESET_cpu01.c 示例中、 调用了函数 SafeCopyCodeZ1。 但我找不到该函数。 有人能告诉我它在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此函数位于 ROM 中。 用户可以调用此函数、但无法查看函数。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    但我对安全功能的理解仍然有问题。 我只想保护我的代码不受 反向工程的影响。 关闭 JTAG。 但 DCSM 章节非常令人沮丧。