This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:eQEP 模式

Guru**** 2550550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628632/tms320f28377s-eqep-mode

器件型号:TMS320F28377S

你好、冠军、

EQEPDo 您知道 eQEP 支持 CW/CCW 模式、如下所示:

现在、我们支持正交计数模式、方向计数模式(向上图片"步长"和"方向")。 、向上计数和向下计数模式。

eQEP 也可以像 CW/CCW 模式一样工作。 它的工作方式就像方向是正向、CW 引脚必须具有速度并且 CCW 为低电平、反向侧、CW 为低电平、CCW 为速度。

您知道如何通过 eQEP 实现此函数吗? 也是通用模式 foir PTI 功能

谢谢!

BR

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    对于大多数 C2000器件、包括 F2837x、以下应用手册应该会有所帮助:
    http://www.ti.com/lit/sprabx2

    在 F28004x 系列 C2000器件上、eQEP 外设得到了增强。  新的 QMA 模块将支持各种类型的 CW/CCW 输入。

    希望这对您有所帮助。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、

    非常有用的指南、但我发现我们需要两个 eQEP 来实现它。 但是、我们在客户系统中只有一个免费的 eQEP、那么我们是否可以使用一个 eQEP 添加一些外部逻辑来实现它?

    谢谢!
    BR
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    应用手册介绍了两种方法:外部逻辑方法和2 QEP 方法。  第3节介绍了外部逻辑连接方法。


    谢谢、
    Brett