This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:plz 为 Code Composer studi 上的 DSP TMS320F28335微控制器的内置 PWM 提供嵌入式编程

Guru**** 2549060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628701/ccs-plz-provide-me-embeeded-c-progrm-for-inbuilt-pwm-for-dsp-tms320f28335-microcontroller-on-code-composer-studi

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

我是来自印度马哈拉施特拉邦的 JNEC 学院的 Mahesh Kamlakar Joshi。我正在研究最终年度 B.tech 项目。在我的建议中、我需要初始化用于 DSP TMS320F28335微控制器的 Inbulit PWM。 plz 在 Code Composer studio.pl上为内置的 DSP PWM 提供嵌入式编程 TMS320F28335微控制器 z 为我提供所需的帮助,帮助我完成最后一年的工作 progect.please 接受我的正版请求。
我的竞争对手详细信息:
邮件 ID:maheshjo1991@gmail.com
联系电话:9096531900

PLZ 发送您的邮件 ID/联系人号码以进行通信。
PLZ 在我的邮件 ID 上发送代码

我在 contolsuite 中看到了所有示例的程序。我的要求是在提供频率之后。PWM 输出位于 GPIO0和 GPIO1。因此我必须在该文件夹中选择更多 PWM 是 there.plz 建议我正确的示例以满足我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是重复的线程。 将利用另一个线程进行通信