This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:BiSS + SSI 兼容性

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628358/tms320f28379d-biss-ssi-compatibility

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我一直在尝试使用 CLB 来生成时钟的 controlSUITE 的 BiSS 库。 此部件工作正常、我可以轻松读取 BiSS 编码器。 但是、我想使用相同的引脚连接 SSI 编码器、以便将相同的 BiSS 硬件用于 SSI。

我发现的主要问题是 CLB 仅在读取帧中的 START 位后激活 SPI 时钟、忽略第一个"1"之前的任何 SSI 信息。

我已经考虑过针对这个问题的权变措施(仍然要执行)、但是我想了解 CLB 的几个方面:

-是否可以对 CLB 进行修改、使其在开始位之后不触发 SPI 时钟、而是立即触发? 这将确保与 SSI 的兼容性。

-配置 CLB 后、是否可以禁用它或从 PWM 模块取消其链接、以允许动态配置?

- CLB 库和文档的当前状态是什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    -是否可以对 CLB 进行修改、使其在开始位之后不触发 SPI 时钟、而是立即触发? 这将确保与 SSI 的兼容性。

    BiSS-C 库可能不适用于 SSI 接口。 该库具有预定义的功能、无法修改。
    我们正在为 SSI 接口开发一个单独的库。 请观看 www.ti.com/c2000drives 页面获取更新。


    -配置 CLB 后、是否可以禁用它或从 PWM 模块取消其链接、以允许动态配置?

    需要为此函数分配库使用的 PWM 模块。 请在相应的库文档中查看专用和可配置资源的详细信息。 www.ti.com/lit/ug/sprui37/sprui37.pdf

    - CLB 库和文档的当前状态是什么?
    目前、仅通过适用于 PositionManager 的 TI 库支持 CLB 的使用。 所有可用的库、并在 www.ti.com/c2000drives 上进行了记录。

    Bharathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    新 CLB SSI 库预计何时发布?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品更新将在 www.ti.com/c2000drives 上发布

    发布日期尚未确定。

    Bharathi。