This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28027F:使用输入功率计算电流

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628240/launchxl-f28027f-current-calculation-using-input-power

器件型号:LAUNCHXL-F28027F

我正在尝试根据以下主题中提供的输入功率估算来计算电流

。  e2e.ti.com/.../406263

(基本而言,计算 的输入功率除以 gMotorVars.VdcBus_kV*1000)。

计算出的电流通过测量的电流进行验证、对于某些电机来说、它工作正常、但对于所有电机来说、并非如此。

我的 user.h 针对特定电机的一些缺陷(我无法正确计算电流)如下:

USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz    (1134)

USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V   (30)//额定电机电压为30V,总线电压也设置为30V

USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V    (44.30)

USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A      (24.0)  

USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A     (47.14)

 电流计算中出现误差的原因是什么?  它与 IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 和 ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 之间的差异有什么关系吗?

非常感谢您的帮助!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您要计算什么电流? 仅可通过输入功率和电压计算电源的输入电流、仅当您知道这两个因素时、才能计算取决于电机和逆变器效率的电机相位/线路电流。

    ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 基于硬件板的电压检测电路、IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 是系统控制的比例值。 通常、设置 IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V 等于或小于 ADC_FULL_SCALE_VOLTAGE_V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我需要计算电源的输入电流。