This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:配置跳线 JP4和 JP5

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626896/launchxl-f28379d-jumper-jp4-and-jp5-configure

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

大家好,很棒的团队

我必须在 J5/J7上插入一个20引脚的连接器 IDC,但 JP5和 JP4上的粗跳线是不可能的(它们太厚)。 如果我移除两根跳线、我可以在 J5/J7上插入20引脚连接器 IDC。

我的问题是:"如果我移除两根跳线、可能会出现问题? 我的软件将与插入两根跳线时的工作方式相同? (我的软件使用8PWM 模块、4ADC 模块、2SPI 模块、引脚3.3V 和 J1/J3和 J5/J7的引脚 GND 为两个外部模块供电)。

JP5和 JP4分别 "将目标 MCU 3.3V 连接到第二组 BoosterPack 接头"和"将目标 MCU 5V 连接到第二组 BoosterPack 接头"。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 Booster Pack 板是否需要跳线提供的电压?

    您可以使用绕线连接替换跳线。

    https://www.amazon.com/JAMECO-BENCHPRO-30AWG-Wire-Wrap/dp/B00C9NWR1Q

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比亚吉奥

    这里的原理图非常简单。 如果需要额外的空间、您可以移除标头。 但是、如果您仍然需要站点2上的+3.3V 和+5V、则需要找到一种方法将它们短接在一起。 您可以按照可编程解决方案的建议进行操作、或者如果您没有预料到不会连接电源、只需添加一个焊接电桥即可。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,如果我现在才回答,但我生病了。
    我不明白通过移除跳线、我只消除了3.3V 和5V 引脚的张力、因此我只需添加一个焊接桥就可以解决这个问题。

    感谢您的回答。

    此致