This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:tms320f28069迁移 TMS320F28377S 文档

Guru**** 2549350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628329/tms320f28377s-tms320f28069-migration-tms320f28377s-documents

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069

是否有任何文档介绍如何从 tms320f28069迁移 到 TMS320F28377S。

硬件寄存器的兼容性如何?

谢谢、

 EV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 EV:

    没有有关上述迁移的官方文档。 大多数寄存器都非常相似、迁移过程非常顺利。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EV:

    请参阅以下文档、该文档有助于提供有关外设更改的一些信息。  这不会考虑"系统控制"中的任何更改。  (遗憾的是、请注意、最新的 F28004x 系列尚未添加到此文档中)
    http://www.ti.com/lit/pdf/spru566

    我们没有一份非常简洁的文档来描述此特定的迁移路径。  

    CAN 和 ADC 可能是两个最大的外设更改-此外、外设之间的连接也会发生一些更改(例如、通过添加 INPUTXBAR 和 EPWMXBAR 来增加可配置性)。  但是、对于大多数外设(和您的软件)、存在相当多的通用性。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett