This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:寻找具有更多内存的替代产品

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, TMS320F28069, TMS320F28065, TMS320F280049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628403/tms320f28035-looking-for-alternative-with-more-memory

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: TMS320F28069TMS320F28065TMS320F280049

大家好、

我目前正在使用 TMS320F28035、并且 RAM 不足。 我正在寻找具有以下要求的替代方案...

SYS CLK >=60MHz
RAM >= 56KB
闪存 >= 128KB
CLA 是的
FPU 是的
GPIO 34
PWM 通道(A、B) 6.
I2C 1
SCI 2.
计时器 3.
看门狗 1
ADC 通道 12.

看起来 TMS320F28069是一个很好的匹配器件-您还会推荐什么、还是这是最佳选择?

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    具体取决于您对设计的了解程度。  如果是从现有设计迁移、F28069将是一个简单的更改。  这里有一个迁移文档:

    http://www.ti.com/lit/an/sprabj2/sprabj2.pdf

    如果是新电路板、您可能需要查看 F28075器件、这是一款性能更高的较新 Piccolo 类器件。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    TMS320F28065是满足您需求的最小配置。 您可以使用参数表搜索来查找这些参数
    www.ti.com/.../products.page

    有一个全新的器件系列 F28004x
    TMS320F280049
    可满足所有需求。 该器件将于1月在64引脚封装中开始批量生产。