This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 技术参考手册解释转换结果:缺少12位数模转换公式

Guru**** 2546050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/628144/tms320f28377s-tms320f28377s-technical-reference-manual-interpreting-conversion-results-12-bit-digital-to-analog-formulas-is-missing

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我正在学习 Delfino 微控制器 TMS320F2837xS 器件的技术参考手册、文档 SPRUHX5D

第1162页、第9.1.3.6项应该有一些公式、在给定 ADC 转换结果的情况下、可以计算出相应的模拟输入。

但是、表9-5中只有16位转换的公式。 没有12位转换的公式、应该在表9-4中。

有人知道12位转换的公式是如何的?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    您可以在 F2837xD TRM 中找到该表;该器件系列使用相同的 ADC。

    我已提交修复 F2837xS 文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Devin Cottier。

    我找到了。

    编辑:由于您已提交此修复程序、我将留下一条建议:查看表、它看起来括号中的值是指数。 只有经过一段时间、我才意识到它是一个乘法。