This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627475/tmdshvmtrpfckit-tmdshvmtrpfckit

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

我们已购买电机  MOD V I 48T17D2000K 以及 TI 高电压电机控制和 PFC 开发套件。 我们需要有关所购电机的热时间常数的信息、以便我们进行研究。

我们非常感谢您为我们提供0Hz 至100Hz 频率范围内的热时间常数变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须通过链接到电机制造商网站来查找电机规格文档中的这些数据、TI 没有电机的这些数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。