This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:使用传感器进行直列式电流感应

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626378/tms320f28069f-in-line-current-sensing-with-transducers

器件型号:TMS320F28069F

您好!
直列式电流传感器(来自 LEM)用于三相电流感应。

SCH 如下所示。

电流反馈类型是负反馈还是正反馈? 对于这种电流感应、我们应如何处理?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当电流从逆变器流出时、输出电压看起来会变为正。 您需要确保在传感器上分配的额定电流为可能的最大电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、
    谢谢。
    在 InstaSPIN 中、是否有任何方法可以通过读取当前 ADC 值来识别? 或者、如果代码使用错误的正/负、InstaSPIN 中会发生什么情况?
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您施加正 Vd 或 VQ 并将反馈 ID 或 IQ 作为正、则意味着您具有正确的测量感。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM SOC 会生成点"PWM_SockPulseSrc_CounterEqualZero"。 对于直列式电流感应、该感应点是否正常?
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    Rgds、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、客户在 lab2b 中遇到了一个问题、需要识别电机参数。 在 RoverL 和 RS 的最初步骤之后、在 RampUp 期间、立即发生了纯硬件过流保护。 它是开环的、问题可能是什么?
    非常感谢。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 mw18的 lab01b 验证感应电流的符号和比例。 在 Ramer_Up 状态下、电机 以位置开环运行、但具有电流闭环运行。