This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:建议的重新计算周期和 MEP_ScaleFactor 的精确性

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627718/ccs-f28m36p63c2-recommended-recalculation-period-and-exactness-of-mep_scalefactor

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们将在 Concerto 中使用2个 ePWM 通道来实现高分辨率相移应用。

  1. 由于我们不打算太频繁地调用 SFO()函数:是否有任何建议要求每秒或每分钟调用一次以平衡漂移更新与 DSP 负载?
  2. 对于 TBPHSHR、我们的测量似乎显示出更平滑的结果、使用范围0..MEP_ScaleFactor - 3 (而不是 MEP_ScaleFactor 或 MEP_ScaleFactor - 1)、尤其是在 TBPHS 中执行粗略步进时

请提供建议

此致

Wolfgang Zehetmair

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈

    电压和温度的变化会影响 MEP 的尺寸。 在典型系统中、每5-10秒运行一次 SFO 功能应该是可以的。 如果您的应用程序发现波动更频繁、则需要更频繁地运行该函数。

    2.我对此没有很好的理由,我会考虑一下这个,让你知道我提出了什么。

    此致、
    Cody