请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D
您好!
我使用电路板 TMS320F28379D 来控制两个 H 桥、每个 H 桥使用一个 CPU。 工作正常、但我迁移到 了 TMDSCNCD28379D 板、现在遇到了问题。 我注意到位于第二个 CPU 中的 PWM 发生了频率变化、产生了一个奇怪的输出。
我进行了测试来展示这一点。 我在每个 CPU 中放置了具有相同频率和占空比的 PWM、并在示波器中观察到信号。 位于第一个 CPU 中的 PWM 的频率为25kHz、第二个 CPU 的频率为27kHz。 任何人都可以指出导致问题的原因?
我将发送 Simulink 中使用的程序、并随附我使用的配置。
主要配置:
- CPU 时钟:192.5 MHz
- 振荡器时钟频率:20MHz
- PWM - 25kHz、具有高分辨率功能
任何帮助都非常感谢。
此致、
亚瑟·奥古斯托