This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28377S:28377

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626248/ccs-launchxl-f28377s-28377

器件型号:LAUNCHXL-F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

C28xx_CPU1:添加存储器映射范围时出错:指定的页面无效

C28xx_CPU1:添加存储器映射范围时出错:指定的页面无效

C28xx_CPU1:GEL 输出:

内存映射初始化完成

 

秘书长的报告

            TMS320C2000链接器 PC v6.4.2                     

秘书长的报告

>> 2017年9月19日14:59:48链接星期二

 

输出文件名:   

入口点符号:"code_start"地址:00080000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    您能否提供有关您的最终问题的更多详细信息?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我购买了一个 LaunchPad、过去我已经使用了 CC6、所以我只关注了追索权浏览器、例如 LP 377S、得到了完美的编译。 然后,下一步是激活调试器,您会立即看到两条红线,提示内存无效......
    运行程序后、最终会出现非常不可读的行为。 也无法更改寄存器窗口中的任何 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否使用 C2000Ware 中的最新 F28377S 示例? 如果没有、请尝试此处的选项。
    此外、您是否能够在不加载示例的情况下连接到器件? LaunchPad 开关是否设置为"等待启动"?

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但不谢谢、
    我安装了所有可用的最新选项、但现在没有任何工作了。 我无法再在 CC6或 Energia 上获得任何响应。 但所有的老东西都能流畅地工作。 我使用 TI 2000产品已有十多年了。
    结论;
    硬件是您在特定价格水平下所能获得的最高性能。
    该软件是一种棘手问题、很难更改或升级或降级到其他 MPU 或任何扩展。 美丽的价格竞争 AFE 简直太难考虑了。 下面有一些中文性能较差的解决方案、但实施有效。 那么、为什么优秀的 TI 产品能够持续第二次、因为主要支持不是专业的。 为什么您必须至少每一次或每周学习一次、然后才能在干草堆中找到针头。 只需提供一些基本的示例、所有示例都必须下载。 因此、更经济地证明这一点是合理的。 当您的客户在计划的时间基础上建议您的产品时、至少要显示可行性、如果不是、他们不得不采取只能被抓住的次要基础。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但不谢谢、
    我安装了所有可用的最新选项、但现在没有任何工作了。 我无法再在 CC6或 Energia 上获得任何响应。 但所有的老东西(CC$4)都能流畅工作。 我使用 TI 2000产品已有十多年了。
    结论;
    硬件是您能够以极具竞争力的价格获得的最高性能。
    该软件始终是一种棘手问题、更改为或升级或降级到其他 MPU、甚至是非常熟悉的选择或任何扩展都是很糟糕的。 美丽的价格竞争 AFE 简直是太不可能了、也是复杂的考虑因素。 虽然中国的解决方案表现不那么好,但它们的实施工作在第一轨道。 那么、为什么 Nice TI 的产品将排在第二位、因为主要支持对于庞大的企业而言并不专业、甚至不支持云。 为什么您必须至少每一次或每周学习一次、然后才能在混乱的无关 TI 支持中发现问题所在。 只需提供一些工作基础示例、所有示例都必须下载、即可在实验成功所需的时间内重新安装。 因此、更经济地证明您选择的 TI 产品是合理的。 当您是客户在严格的计划时间基础上推荐 TI 产品时、更重要的是、至少要展示可行性、否则您必须立即使用仅供把握的工作演示来展示较差的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcus

    我很抱歉、您遇到了问题、我完全理解当您尝试启动时、这种情况多么令人沮丧、什么也不起作用。

    我连接了 F28377S LaunchPad (所有引导引脚都设置为 on)、并使用了 C2000Ware 1.00.02.00中的"Example_28377SLaunchPad"项目和 CCSv6、能够顺利连接/运行。 您需要确保使用的是该演示项目中包含的目标配置 ccxml (从技术角度讲、导入项目时、它应该是默认活动状态)。

    如果您现在在连接时遇到问题、则需要从目标配置文件运行"Test Connection"、然后使用此 wiki 作为解决问题的参考 :processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    在不同的计算机上安装新的工作区和/或 CCS 有助于调试问题所在。
    一旦您可以再次连接到设备、然后提供您看到的内容的详细信息、以便我为您提供帮助。

    此致
    Chris