This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 代码正在运行、但输出在 CRO 中不可见

Guru**** 2550100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626852/code-is-running-but-output-is-not-visible-in-cro

主题中讨论的其他器件:TMS320F28335

我正在进行有关直接电源控制的项目、我需要为此向逆变器提供脉冲。 我在 TMS320F28335 DSP 实验套件上工作了2 个月。我研究了手册(sprug04a)。现在我运行了德州仪器(TI)资源管理器中提供的示例代码。 我运行代码 PWM 向上 AQ。 代码运行正常、但我没有收到任何脉冲。

 

我在引脚23 (EPWM1A)和接地引脚(引脚27)上获取输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CRO 中显示的输出是噪声、当我连接到 PC 时、它将进入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    丝印中的标头标签/编号对应于该引脚上的典型 GPIO 或 ADC 输入。  您应该看到标有00的引脚。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    如 Brett 正确地提到、它不是您观察到的引脚编号->它是直接 GPIO 编号和 ADC 编号。
    00 = GPIO00 = ePWM1A。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生。 我明白了。