This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:TMS320F28027F

Guru**** 2548020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1003, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/623018/tms320f28027f-tms320f28027f

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TIDM-1003MOTORWARE

您好!

我想知道是否有任何供应商可以提供 TIDM 1003板。  我想为我的 BLDC 电机控制准备一个。

如何对 TIDM 1003进行编程。  另外、让我知道建议使用哪种仿真器进行编程。


Thx

KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KVRao、

    没有供应商会提供此电路板、仅提供设计文件供您使用自己的电路板制造商创建。 可以使用 XDS100v2 JTAG 对 MCU 进行编程、如以下网址中的 TI 设计手册中所建议: www.ti.com/.../tidud29.pdf

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Sean 的即时响应。  我有 XDS510LC JTAG 仿真器。  这是否适用于仿真?

    您还能告诉我 TIDM 1003的电机控制固件是否可以下载。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我是否可以尽早请求您的回复?

    Thx

    kV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、KV、我认为 XDS510LC 应该可以工作、尽管我从未尝试过。 您将从设计文件中看到、适当的 JTAG 通信信号被细分为焊盘-而不是接头-因此您需要进行一些自定义的蓝色接线或类似操作来访问信号。 我从未使用过 XDS510LC、但我发现一些应该有所帮助的线程

    e2e.ti.com/.../264087
    e2e.ti.com/.../21503

    有些线程是旧的、但信息仍应适用。

    Motorware 18中已提供了用于 TIDM-1003的软件。 此 TI 设计使用 InstaSPIN-FOC 进行电机控制。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    感谢您的参与。 考虑到时间因素,我想购买 XDS100V2 (store.ti.com/TMDSEMU100V2U-20T-XDS100v2-JTAG-Debug-Probe-20-pin-cTI-version-P1848.aspx )。
    有几个问题
    1) 1)调试器随附20引脚接头。 如何连接 TIDM 1003?
    2)以及 TIDM 1003??上没有标头。 例如、电路板中缺少 J9。 请建议。
    3) 3)我拥有 CCS 的免费许可证。 工作正常。

    期待您的反馈。

    Thx
    KVRao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我可以请求您的反馈。
    谢谢
    Kvrao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我可以请求您的反馈。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    请听我说。

    Thx

    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想购买 XDS100V2 (store.ti.com/TMDSEMU100V2U-20T-XDS100v2-JTAG-Debug-Probe-20-pin-cTI-version-P1848.aspx )。
    有几个问题
    1) 1)调试器随附20引脚接头。 如何连接 TIDM 1003?
    2)以及 TIDM 1003??上没有标头。 例如、电路板中缺少 J9。 请建议。
    3) 3)我拥有 CCS 的免费许可证。 工作正常。

    有人能不能建议、
    Thx
    KVRao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您购买了20引脚接头、则可以将来自 JTAG 连接器的相应信号用蓝色导线连接到 TIDM-1003上的焊盘。 我不确定是否缺少标头、如果有空间焊接标头、您可以考虑这样做。 免费的 CCS 许可证将与 XDS100v2调试器配合使用

    肖恩