This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:在 RX 上以地址模式配置 SCI、但在 TX 上具有奇偶校验位

Guru**** 2547860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625109/tms320f28377d-sci-configuration-in-address-mode-on-rx-but-with-parity-bit-on-tx

器件型号:TMS320F28377D

我正在尝试实现一个串行通信接口、在该接口中、命令与 第9位中的地址/数据指示器一同输入(即、对于消息的第一个字为高电平、对于消息的所有后续字为低电平) 但响应需要在第9位实现奇偶校验。  我在 TX/RX 上看不到独立的奇偶校验使能、也看不到独立的地址模式使能。  通读了 SPRUHM8F 的第19章并检查了寄存器、以查看是否有选项。  我只能使用一个配置为无奇偶校验的 SCI (SCICCR.PARITYENA=0)、为地址位启用地址/空闲模式(SCICCR.ADDRIDLE_MODE=1)来接收我的命令、并使用一个配置为奇偶校验的单独 SCI (SCICCR.PARITYENA=1)、禁用地址/空闲模式(SCICCR.ADDRLE=0)来发送我的响应。  我是否缺少更优雅的方法?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Susan、

    我以前没有尝试过这种方法、但您的解决方案似乎是合理的。 我会尝试一下。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sal。  我已经在客户面前放置了多个选项、以了解他们的偏好、因此、如果需要、我将在证明后再次更新此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常好! 感谢您的更新。

    SAL