This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:CAN't Recover from - C28xx:Error connecting to the target:(error -1155 @ 0x0) Device may be operating in low-power mode。

Guru**** 2535100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624708/ccs-tms320f28069-can-t-recover-from---c28xx-error-connecting-to-the-target-error--1155-0x0-device-may-be-operating-in-low-power-mode

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

由于此错误、我无法连接到目标机器。  

连接到目标时出错:
(错误-1155 @ 0x0)
器件可能在低功耗模式下运行。 调试器已强制器件唤醒。 选择"OK"来尝试完成调试连接。
(仿真包6.0.407.3)

如果单击"OK"(确定)-系统会重新提示相同的错误-就好像无法从低功耗模式中退出一样。

场景- 我们测试"现场更新"中断(主机 CPU 更新 Piccolo)。  闪存编程期间、代码被中断、功率损耗。 当电源中断时、通过闪存过程进行的更新约为10%。  

我通常能够通过连接仿真器并重新刷写目标来从这种故障中恢复。  我做了这么多次。

我的同事具有相同的 CCS/Emulator 设置、并在尝试连接到同一目标时收到相同的错误。  

我们将 CCS 6.1.00022与 Blackhawk XDS560v2-USB 系统跟踪仿真器搭配使用。

现在、我似乎有一个坏了的设备、无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

     擦除或编程操作期间的电源中断可能会损坏密码位置并永久锁定器件。  如果密码地址全为0或密码未知、则无法解锁器件(由于程序中断、某些未知的内容已编程)。  您可能必须更换设备。

    我将请我们的安全专家查看此帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dean、

    如果在扇区 A 的闪存擦除/闪存程序(CSM 密码所在的位置)中断电、器件可能会永久锁定、因为 CSM 密码位置(扇区 A 的最后8个地址)可能会损坏或处于未知状态。 在这种情况下、唯一的选择是更换器件、因为我们无法解锁器件。

    此致、

    曼诺伊