This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:M3和 C28的 UART 日志记录?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627298/f28m35h52c-uart-logging-from-both-m3-and-c28

器件型号:F28M35H52C

您好!

我能够通过 M3侧的 UART1记录调试信息(基于 UART_echo 示例)。

我想在 C28侧使用相同的 UART1接口执行同样的操作... 实现这一目标的最佳策略/技术是什么?

如果有任何建议,将不胜感激。

谢谢、

RIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RIL、

    [引用 user="RIL Dank"]实现该目标的最佳策略/技术是什么?

    我建议将 C28x 与 M3端的变量共享、以进行数据记录。 您可以参考 CtoM 示例代码。

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    此解决方案听起来不错。 那么我应该有一种方法来中断(不轮询) M3,让它知道必须处理一条消息吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RIL、

    您还可以检查 Concerto 上的 SERPLOOP 功能、C28x 上的 SCIA 可在硬件中环回 M3上的 UART4、而 M3上的软件可将数据从 UART4移动到 UART1。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Santosh Athuru