This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:对 MCU 进行编程时出现问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626485/tms320f28069m-problem-with-programming-the-mcu

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

您好!

我有两个 TMS320F28069 MCU、无法在我的定制板上进行编程。 当我为电路板加电时、MCU 上的 RESET 引脚变为低电平、同时我通过一个电阻器将其连接至3.3V。 我可以在该引脚上读取0伏电压、但当我从电路板上移除 MCU 时、我可以在电阻器之后读取3.3伏电压。 这意味着 RESET 引脚通过 MCU 下拉。 这是否意味着 MCU 已损坏? 因为它应该是一个上拉通道。 :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kash、

    您使用的上拉电阻器值是多少? 您是否认为您可能有 POR、BOR 甚至看门狗复位? 这些情况中的任何一种都可能导致器件将此引脚驱动为低电平。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody、

    这很好。 我从未想过。 原理图如下:

    数据表的内容为:"在器件初始加电后、BOR 功能始终出现在 VDDIO 上、并且当内部 VREG 被启用(VREGENZ 引脚被接至低电平)时出现在 VDD 上。" 由于我的电路中的 VREGENZ 引脚接地、因此我应该会看到 VDD 和 VDDIO 上的电压。 我将对其进行测试。

    数据表再次显示:"当其中一个电压低于其各自的跳变点时、两个功能都将 XRS 引脚连接至低电平。 此外、当启用内部稳压器时、如果 VDD 电源轨上升到高于其跳闸点、过压保护电路将把 XRS 接至低电平。'  因此、作为结果、我需要测量 VDD (应为零)和 VDDIO (应为3.3V)上的电压、以确保它不会进入 BOR。 如果这不准确、请更正。  

    问题是、如果这些引脚满意、这是否意味着 MCU 已损坏?  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kash、

    您提到您无法在定制板上对两个 MCU 进行编程。  您是否有其他可根据需要工作的定制板?


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、
    我订购了3个样片板、测试工程师只能对其中一个进行编程。 其他两个板具有下拉的 RESET 引脚。 我请求她测量 VDD 和 VDDIO 上的电压、以确保 MCU 不处于 POR 或 BOR 状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cody 和 Brett、
    我们找到问题并解决了。
    问题是 VDD 和 VDDIO 引脚上使用的电容器。 容差很高、我想引脚上的纹波高于跳闸点、这就是 MCU 转到 POR 或 BOR 的原因。

    感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kash、

    真是个好消息! 感谢您的所有调试!

    如果您有任何其他问题、请随时开始另一篇文章!

    此致、
    Cody