This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:如何使用 I2C 或 SPI 与 IDDK 通信?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626213/tmdxiddk379d-how-to-communicate-with-iddk-using-i2c-or-spi

器件型号:TMDXIDDK379D
主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVE

大家好、我刚刚收到了 DesignDrive IDDK、并已开始试用它。 我想使用 I2C 或 SPI 从外部电路板与电路板通信。 建议采用哪种方法来实现此目的? 也许是控制卡上的板对板连接器? 或者可能还有其他控制卡插槽?

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    您可以将 controlCARD 接口用于通信目的。
    请参阅 www.ti.com/.../sprui76.pdf 或与您计划使用的 controlCARD 相对应的文档。
    外部连接器 J9可用于将 controlCARD 连接到另一个板。 连接能力
    提供高达 EMIF2、SPI-C、I2C-A 和2个 GPIO。


    Bharathi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bharathi。 您是否知道用于连接到 J9以便轻松进行原型设计的电缆? 抱歉、我对软件的了解多于对硬件的了解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    上述同一文档(J9配合使用的 www.ti.com/.../sprui76.pdfThe 连接器是 Hirose DF40HC (4.0)-60DS-0.4V (51)。  

    Bharathi