This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:C2000 LaunchPad-XL

Guru**** 2546940 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069M, MOTORWARE, CONTROLSUITE, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626530/ccs-c2000-launchpad-xl

主题中讨论的其他器件:TMS320F28069MMOTORWAREcontrolSUITEDRV8412

工具/软件:Code Composer Studio

我对 FOC 的世界很陌生。 任何人都能帮助我使用  TMS320f28069M 实现步进电机的基本 CCS 代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前没有任何步进电机 FOC 控制示例、但您可以在 Motorware 中找到 PMSM 和 ACI 电机(传感器和无传感器控制)的其他示例

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的信息。 正在等待有关步进电机的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我们在当今的 controlSUITE 中确实有一个步进电机控制示例。  但是、硬件(DRV8412基板套件)不再可供购买。
    \controlSUITE\development_kits\DRV8412-C2-Kit_v131\

    请注意、步进示例软件是为与 F28035配合使用而设计的、不使用 FOC 控制。


    谢谢、
    Brett