This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:TZ 模块:一个具有两个 TZ 触发源的 ePWM

Guru**** 2546050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626918/tms320f28035-tz-module-one-epwm-with-two-tz-trip-source

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

现在、在 TZSEL 寄存器中、我需要为 EPWM1模块选择 TZ1和 TZ2、并在 TZEINT 寄存器中启用 OST 中断。

那么 、当 EPWM1_TZINT 发生时、如何识别接口 TZ1或 TZ2触发的事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    我想您可以分别将 TZ1和 TZ2配置为 DCAEVT1和 DCAEVT2、然后使用 TZFLG 寄存器中的 DCAEVT1和 DCAEVT2位来识别发生了哪些 OST 事件。

    我的微信:492023079。

    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei、

    我想您可以分别将 TZ1和 TZ2配置为 DCAEVT1和 DCAEVT2、然后使用 TZFLG 寄存器中的 DCAEVT1和 DCAEVT2位来识别发生了哪些 OST 事件。

    此致、
    插孔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jack

    我认为你是对的、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。