工具/软件:TI C/C++编译器
我在 TI E2E 社区中看到其他人的问题。
28377通过 EMIF 连接 SDRAM 和双端口 RAM。 双端口 RAM 的最高地址线路 A13、A14与 SDRAM 行和列选择信号复用。
现在、参考手册说明 EM1A13和 EM1A14分别与 CAS# RAS#、EM1A0~EM1A12连接到13条地址线。 我是否可以使用 EM1A13和 EM1A14引脚来扩展第十三和第十四个地址线?
我看到了答案。 我有疑问。 如何使用某些 GPIO 引脚实现 ASRAM 的更高地址范围。 现在、我使 GPIO 直接与 双端口 RAM 的更高地址线路相连 。 我 尝试将数据写入更高的地址、我将 GPIO 设置为"1"、但它不起作用。 我参考2837xD 的 TRM、有一个有关 EMIF 的示例、用于 SDRAM 和闪存。 在图25-15中、我看到 GPIO 具有一些接地电阻。 我是否必须使 GPIO 具有 接地电阻?
另一个问题 : 图 b 中 X 的最大值是什么)