This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:存储温度

Guru**** 2797335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627228/tms320f2808-storage-temperature

器件型号:TMS320F2808

您好的团队:

  ℃需要知道 TMS320F2808PZA 是否可以存储在-50 μ A?

我们只发现芯片的工作温度为-40到125、但我们还想知道 芯片的存储温度。

请向我们提供此信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看 320F2808的数据表、则第6.1节中指定了存储温度。 PZ 封装(QFP)的额定存储温度为-65C。