This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用计时器执行我的 CCS 代码

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627106/ccs-tms320f28379d-executing-my-ccs-code-using-timers

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。 这是圣阿斯。 我正在使用 CCS v7。 我的代码在 CCS 中运行良好、但我需要一些帮助、以了解如何使用计时器每22.67uS 执行一次代码。 是否有人能帮助我这么做?

请在下面找到我的代码:


#include "F28x_Project.h"//设备头文件和示例 include 文件

#include

#include

#include

define MAX 400

浮点缓冲器[400]={0};

浮点结果[500]={0};

浮点输入[500]={0};

int p=0;

浮动过滤器[400]={0.0163、0.0069、0101、083、0088、0109、0.0165、0.024、0.0091、094、0.0081、0114、000、000、000、0150、340、039、039、039、039、039、070、078、078、078、078、078、078、080、080、080、080、078、080、080、080、080、080、039、080、080、080、039、080、080、080、039、080、080、080、039、080、080、080、080、

int 指针= 0;

void getAudioSamesFromFile (file * sampleFile、float samples[])//函数假使其类似于在缓冲区中存储值



浮点采样;

int i=0;

对于(i=0;i <=500;i++)


fscanf (sampleFile、"%e"、&sample);

Samples[i]=采样;


返回;


float read_float_ext_eeprom (float input[]、int *counter)//函数假设 ADC 正在从缓冲区读取值

float next =输入[*counter];

(*计数器)++;

返回下一个;


浮点校正()

float out = 0;

int i=0;

对于(I = 0;I < MAX;I++)


int index =((i + pointer + 1)% MAX);

OUT = OUT +(buffer[index-1]* filter[i]);



result[p]= out;

P++;

退换货;


int main (空)

+{

clock_t t;

t =时钟();

文件*InputFile;

InputFile = fopen ("C:/Users/ss474/workspace_v7/sample_7060.csv、"r");

getAudioSamesFromFile (InputFile、输入);

fclose (InputFile);

int 计数器= 0;

浮点采样;

int j=0;

for (j=0;j<500;j++)

采样= READ_FLOAT_EXT_EEPROM (输入、&计数器);//从 ADC 读取值


buffer[pointer]=采样;


corr();//与散弹枪图案的相关性


指针++;

if (指针== MAX)



指针= 0;

浮点数 d;

d =时钟()-t;

 

我希望每22.67uS 执行一次代码、即、使用中断服务例程内的计时器执行44.1kHz 的代码。

谢谢你。

此致、

圣阿斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣阿斯

    C2000Ware 中的 device_support -> f2837xd -> CPU1->CPU_timers 中有一个示例、用于演示如何配置 CPU 计时器以及计时器如何断言中断。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    Ozino