请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我如何才能准确地设置速度。 是否可以将速度设置为1.0001。
我是说1000、1 rpm。 我可以设置该值、但我认为控制器的分辨率仅为1rpm。
感谢大家。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我如何才能准确地设置速度。 是否可以将速度设置为1.0001。
我是说1000、1 rpm。 我可以设置该值、但我认为控制器的分辨率仅为1rpm。
感谢大家。
您好、Yanming、
我将实验13b 与 BiSS 编码器结合使用。 编码器在每个电机转动时的分辨率为16384个点。
借助此编码器分辨率、我认为可以以0.0001的分辨率旋转。
你怎么看?
我是否还可以使用计数设置电机速度。
16384计数= 1次电机旋转。 当我将其设置为16384时、电机必须以1 RPM 的转速旋转。
我认为设定的速度被转换为计数。 我怎么能看到它。
谢谢 Alex。