This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:TMS320LF2407A -引导加载程序文件提取

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/627052/tms320lf2407a-tms320lf2407a--bootloader-file-extract

器件型号:TMS320LF2407A

我们的传统设计板之一具有 TMS320LF2407APGEA、引导加载程序闪存到内部存储器中。 由于这是一种传统设计、没有软件文件跟踪、因此根据我们的业务需求、我们需要从 IC 中检索引导加载程序文件。

我们正在寻找从 DSP 内部闪存检索引导加载程序二进制文件的所有可能方法。

 

请告诉我是否有任何方法可以从 DSP IC 检索二进制文件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Charan、
    如果您可以使用 CCS 连接到目标并使用 MEMORY 窗口-> SAVE MEMORY 提取闪存内容、则可以检索内容。 在保存存储器内容时、请查看是否可以将其另存为 COFF 类型、以查看是否可以使用它。

    此致
    Santosh Athuru