请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049M 您好、香榭丽舍
我的一位客户正在使用 F280049M 评估 CAN。 他们将 CAN 按摩对象配置为以下代码、以在同一 CAN 节点上接收混合 CAN 标识符。 某些消息对象配置为标准 ID、而其他消息对象设置为扩展 ID。
在这种情况下、CAN 模块似乎无法正常工作。 如果未配置配置为标准 ID 的消息对象、则具有扩展 ID 的消息对象工作正常。 它还以另一种方式工作良好。
F28004x 能否配置混合 CAN 标识符? 如果是、以下 CAN 消息目标配置代码的错误是什么?
此致