This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28069M:计时器溢出中断、获取 ADC 值与放大器;按周期更改占空比

Guru**** 2544430 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626733/ccs-launchxl-f28069m-timer-overflow-interrupt-getting-adc-values-changing-duty-cycle-by-cycle

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我需要询问我在下面添加的图形。

我有 Launchxl-f28069m 套件、我生成具有 ePWM 输出的1kHz PWM 方波。 我还对 ADC 反馈值进行采样、与 合适的电压值进行比较 、并根据结果 更改其占空比。

但是、我要做的是稍微不同的。

在图形的顶部、我想显示 系统时钟/计时器信号。 假设这是一个1ms 计时器/时钟。 底部的图显示了我的 ADC 反馈(SOC 等)。

在定时器的比较或溢出值、我想开始读取 ADC fb 值、我想每  10us 或100us 对这些反馈采样(积分器逻辑)求和一次、直到定时器的比较/溢出值结束。

然后、根据  我计算的 ADC fb 总值、通过与合适的值进行比较、我 想在下一个 PWM 周期更改我的 EPWM 的占空比。 我想"逐周期"这样做。

我认为 LAUNCHXL-F28069M 足够快、可以做到这一点。 实际上、我所需的速度要快得多。 但我想确定 它 是否可行。

此外、您能否告诉我应该使用哪个回电容器来检测系统计时器的溢出时间范围? 是否有任何特别的?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道吗? )

    •在 PCLKCR1寄存器中启用 ePWM 模块时钟。
    •将 TBCLKSYNC 设置为0。
    •配置预分频器值和 ePWM 模式。
    •将 TBCLKSYNC 设置为1。

    TBCLK 时基时钟:
    这是系统时钟(SYSCLKOUT)的预分频版本、被内的所有子模块使用
    ePWM。 该时钟决定时基计数器的递增或递减速率。

    这应该有一个针对一个设定值的溢出寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何、我认为"C:\ti\controlSUITE\development_kits\F28069 controlSTICK \ADC - TriggeredADC"将对我有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    是的、这可以完成。 对于正常更新、您可以启用影子加载、以便仅在周期边界激活寄存器更新。

    Tommy