This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377D:当我想同时使用256M*16 SDRAM 和2M*16 SRAM 时,如何配置 EMIF?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626869/compiler-tms320f28377d-when-i-want-to-use-a-256m-16-sdram-and-a-2m-16-sram-together-how-to-config-the-emif

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:TI C/C++编译器

我看到“EMIF 芯片选择内存映射”的数据表,可以使用 CS0选择 256M*16 SDRAM (4组),使用 CS2选择 2M*16 SRAM。 我有两个问题。

1. 我想知道如何连接 物理中的 DSP、SDRAM 和 SRAM 。

就 像引脚170 (GPIO88/EM1A15/EM1DQM0)一样、它是一个多路复用引脚。 如果我必须使用 DQM0。  这是否意味着我无法使用 EM1A15? 以及如何连接地址总线?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下帖子-

    e2e.ti.com/.../372337

    [引述] 2.  就像引脚170 (GPIO88/EM1A15/EM1DQM0)一样、它是一个多路复用引脚。 如果我必须使用 DQM0。  这是否意味着我无法使用 EM1A15? 以及如何连接地址总线? [/报价]

    没错。 但是、如果您使用的是16位 ASRAM 、则不必使用 DQMx 引脚、而是可以 将这些引脚绑定到板载存储器的活动状态。 请注意、如果是16位内存、最大地址空间仅为1M x 16。 器件数据表中提到了这一点。

    此致、

    Vivek Singh