This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:EVA 功能问题

Guru**** 2548010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/624904/tms320f2812-eva-capure-issue

器件型号:TMS320F2812

我的客户发现   、当清除位 EvaRegs.EVAREFLOD.bit.CAP2INT 时、位 EvaRegs.EVAREFLOD.bit.CAP2INT 被识别、我检查了 EV 参考指南、但无法找到两个清除操作之间关系的线索、对此问题有任何意见? 谢谢。

http://www.ti.com/lit/ug/spru065e/spru065e.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

         写入0似乎没有效果。 写入1应该会复位标志。

    您能确认我对您帖子的理解吗?...

    1. 客户读取该位、看到1。
    2. 然后、客户将0写入该位。
    3. 客户再读取该位一次并看到0。

    此致、
    Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的写入错误应该是、当我写入1来清除 EvaRegs.EVALIFD.bit.CAP2INT 位时、EvaRegs.EVALIFD.bit.CAP3INT 同时被意外清除、我找不到任何有关为什么清除 CAP3INT 的线索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪、

    CAP2INT 和 CAP3INT 应该是独立的。

    当您写入 CAP2INT 时、CAP2INT 和 CAP3INT 都被清除、还是仅清除 CAP3INT?

    如果只有一个被清除、您应该检查您是否正在写入正确的位。 您是否正在使用 TI 提供的头文件、是否已修改头文件?

    此致、
    Cody