Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
尊敬的 C2000专家:
我目前正在使用 TI 的 PFC 演示来设计我的 PFC 功率级、并且我的 PFC 已正确加电。 但 PF 和 ITHD 并不是很好。 在尝试增加当前环路带宽后、我发现 b0和 b1应大于1.0 (IQ26格式)以获得良好的 PF 值、如果 b0和 b1高于1.0是否存在风险?
我的电流环路是1p1z 结构、但我使用了2p2z 环路代码、因此如果 b0和 b1高于1.0、A1的值应该是多少?
CNTL_2P2Z_CoefStruct1.B2 =_IQ26 (0.0);// B2
CNTL_2P2Z_CoefStruct1.B1 =_IQ26 (-0.3131);// B1
CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b0 =_IQ26 (0.5506);// B0
CNTL_2P2Z_CoefStruct1.A2 =0.0;// A2 = 0
CNTL_2P2Z_CoefStruct1.A1 =_IQ26 (1.0);// A1 = 1.
此致、
插孔