This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28027F:TIDM 1003和仿真器

Guru**** 2548010 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, MOTORWARE, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626211/rtos-tms320f28027f-tidm-1003-and-the-emulator

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-UMOTORWARE

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我已@ TMDSEMU100v2U-20T 的 TI store、由于上述仿真器已过时、因此已将其取消。  相反、他们推荐了 TMDSEMU110-U 仿真器。

想知道是否可以在 TIDM 1003上使用建议的仿真器来执行 Motorware 代码(即 FOC 和 BLDC)

请建议。

THX 和 Rgds

KVRao

参考设计文档 sec 3.1.1。 状态:- XDS100v2 JTAG 连接允许对 TMS320F28027F 控制器进行编程和调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种方法都适用于此设计、但您需要使用转换器将仿真器与基于其原理图的设计板相连。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yanming 的即时响应。  将购买相同的产品并返回以获得进一步的帮助。

    Rgds

    Kvrao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认它是否可以使用免费的 Code Composer Studio 7许可证。
    Thx