请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:C2000-GANG 您好!
我的客户使用 C2000 Gang 编程器、他们有问题。
在《C2000 Gang 编程器用户指南》(SPRUHS0C)中、显示"用户可以使用板载按钮更改要编程的目标器件数量"。
它们从映像配置选项中更改了 Target En/Dis 选项、然后按 GO、但 C2000-Gang 会覆盖映像配置中的 Target En/Dis 选项。
例如:
Image Configuration (映像配置)选项是启用目标1、其他选项则禁用。 将目标1更改为禁用、目标2启用。
按下 GO 按钮、然后立即返回到图像配置、并对目标1进行编程失败。 目标2不执行编程。
用户指南的描述是否错误? 或者、请提供您的建议以解决这些问题。
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Yojiro