This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TMS320F28075控制卡

Guru**** 2548950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626566/tms320f28075-control-card-for-tms320f28075

器件型号:TMS320F28075

您好!

我们需要 TMS320F28075的对接板和控制卡。

但是、当我查看 F28075的生产页面时、这些电路板的状态为"过时"、并导致"TMDSxxxx28379D"。

实际上、F28379D 中也包含相同的外设、但它们不能直接使用 F28075的项目文件。

那么、您能否告诉我们 TI 为什么不为 F28075发布 TMDS 版本的控制卡和对接板?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Machida-San、

    两个主要原因:

    1. F28379D 作为 F2807x 系列的超集出现。  这意味着对 F2807x 感兴趣的客户可以利用 F28379D 进行评估。  将在 F28379D 上工作的工程更改为 F2807x 的过程并不是太具有挑战性。  这是因为软件生态系统相似。  
    2. 移除 F2807x controlCARD 使我们能够更好地支持 F2837xD controlCARD 和更新以提高该卡的性能。  它还提高了库存效率。

    请注意、目前没有计划淘汰 F2807x 系列 C2000器件。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett San、

    明白。

    BR、