This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:无法在 LIN 示例代码中获得中断

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626041/tms320f28035-unable-to-get-interrupt-in-lin-sample-code

器件型号:TMS320F28035

你(们)好

通过 Samdia 工具、矢量独木舟等发送 LIN 消息时、我无法获取 LIN 中断

所有 LIN_Init 配置都与  TI 提供的示例代码相似(Example_2803xLina_EXALB.c) 、但有一些微小的变化、例如自动波特率检测、作为 LIN 从机运行、LIN TX 和 RX GPIO 备用功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马扬克

    我只想告诉大家、我已经看到了这个消息、明天我要参加培训、但是应该能够在星期四来看看这个消息。 给您带来的不便、我深表歉意。

    同时、您能否共享有关设置的任何其他信息、您可能已执行的调试操作以及任何其他相关信息? 这将帮助我更好地了解您的情况。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    我尝试通过 SAMDIA 工具发送 LIN 消息、并在 LIN 线路、收发器的 RX 线路以及控制器线路上探测。

    我可以看到完整的 LIN 消息、但即使启用了所有中断、我也无法将任何中断重定向到我的 ISR。

    然后、我尝试从控制器发送到 SAMDIA、只能看到正在传输的不完整标头(只有中断域和同步字节不是 ID)、而不能看到数据。

    两端的波特率设置为19200、并尝试使用所有其他波特率。

    请查找所附的代码和配置已完成、并提供帮助。

    此致

    Mayank Bhatt

    e2e.ti.com/.../1016.LIN_5F00_Config.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎是一个相关的帖子-您是否解决了查看 LIN 寄存器的问题?
    e2e.ti.com/.../626700

    -洛里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LIN 寄存器不会更新。