This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:LAUNCHXL-F28069M

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626775/tms320f28069m-launcxl-f28069m

器件型号:TMS320F28069M
我叫 Alexander、我来自哥伦比亚、是 IT 微控制器的新用户、 我目前正在介绍 LAUNCHXL-F28069M 卡的问题这是在加载您对其中一个 LED 二极管进行编程时对卡进行下一次充电、它开始不断地导通和关断。 我从 PC 上断开卡的连接、但红色 LED 二极管保持静态、因为启动不会被编程、如何纠正该问题、 如果有任何帮助我解决所述问题并使启动工作顺利进行、我将不胜感激、或通过电子邮件 alex.suarez@hotmail.com 获取任何类型的信息 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这是由于将程序加载到 RAM 而不是闪存。 对于独立操作、您需要将程序加载到闪存中。 如果您右键点击工程-> Build Configuration -> Set Active -> Flash。 这将解决您的问题。

    此致、
    Gautam