This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:使用 CCSv7.2到 F28M35H52C1 controlCARD 的测试连接错误

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626537/ccs-f28m35h52c-test-connection-error-to-f28m35h52c1-controlcard-with-ccsv7-2

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试将 controlCARD 上的(X) F28M35H52C1与 CCSv7连接以支持客户。 但我无法通过调试器访问设备,并且“目标配置中的测试连接”检测到一些错误、我附加的文件、ccxml 和错误 logs.e2e.ti.com/.../F28M35_5F00_log.zip

我的测试条件;
1) F28M35xxISO controlCARD 1.0版、对接 Stn [3]
SW1=x111、SW3:P1=ON、P2=ON、J6:2-3、PC 通过 USB 电缆连接到 J20

2) 2) CCSv7.2.0、最新更新
 对 F28M35H52C1使用 Blinky_c28示例


请告诉我使用此 controlCARD 的权变措施计划。

 

此致、
山口和国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请首先查看以下网址: processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    CCXML 中最初没有任何内容看起来不正确。 确保您的集线站和 controlCARD 均已通电。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    >>确保您的集线站和 controlCARD 均已通电。
    我了解到此 JTAG 是隔离的,需要5V 电源。

    感谢您的支持。

    此致、
    山口和国