This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何设置死区补偿参数?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/622729/how-to-setting-the-dead-band-compensation-parameter

Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好

在 controlSUITE 中、有死区补偿参数。

但我不知道如何使用 PWMwDBC_MACRO。

  PWMwDBC_MACRO 中的_IQmpy (_IQsat (i.as、d.ith、-d.ith)、d.Kdtc)值太小

促销至_IQmpy (m.HalfPerMax、m.Mfunc1)+ m.HalfPerMax

因此、似乎没有死区时间补偿效应。

您能告诉我如何使用此宏吗?

//死区补偿(DBC)参数
dbc1.gain =_IQ (0.5);
dbc1.scale =_IQdiv (_IQdiv2 (pwm1.Deadband)、dbc1.ith);
dbc1.Kdtc =_IQmpy (dbc1.scale、dbc1.gain);

#define PWMwDBC_MACRO (CH1、CH2、ch3、m、i、d)\

(* ePWM[CH1]).cmpA.half.cmpA =_IQmpy (m.HalfPerMax、m.Mfunc1)+ m.HalfPerMax +\
                            _IQmpy (_IQsat (i.as、d.ith、-d.ith)、d.Kdtc);\
(* ePWM[CH2]).cmpA.half.cmpA =_IQmpy (m.HalfPerMax、m.Mfunc2)+ m.HalfPerMax +\
                            _IQmpy (_IQsat (i.B、d.ith、-d.ith)、d.Kdtc);\
(* ePWM[ch3]).cmpa.half.cmpA =_IQmpy (m.HalfPerMax、m.Mfunc3)+ m.HalfPerMax +\
                            _IQmpy (_IQsat (i.cs、d.ith、-d.ith)、d.Kdtc);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Byunghun:

    您能告诉我您从 controlSUITE 中引用的是哪个示例吗?

    此致、
    Kris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我指的是 HVPM_Sensored_Servo。 但在该项目中没有 PWMwDBC_MACRO。
    因此、我想在其他项目" HVPM_Enhanced_Sensorless "中使用 PWMwDBC_MACRO。
    但我不知道如何使用这个宏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在下面的用户指南中找到宏的文档:
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v2.1\~文档

    宏在以下文件中定义、需要包含在项目中:
    C:\ti\controlSUITE\libs\app_libs\motor_control\drivers\F2803x_v2.1\f2803xpwm.h

    此致、
    Elizabeth