This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:我使用 TMS320F2812,对 ADC 有一些问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, TLC5615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626584/tms320f2812-i-use-tms320f2812-have-some-problems-about-the-adc

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: TLC5615

大家好:

  当 我在 ADC 内部使用 TMS320F2812时、 进入 ADC 引脚的电压信号 是平滑的、 为了观察电压信号、我使用 TLC5615 (A DAC)。它们 将这些信号连接 到示波器。 我发现来自 DAC 的信号不平稳、一些点是高电平、一些点是低电平、波形为吹、红色是进入 ADC 的电压信号、蓝色和黄色 是来自 DAC 的信号。  我的测试方法是否有问题?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您可以先使用直流信号尝试这种方法吗? ADC 结果值是否合理? 您是否确认 DAC 工作正常?

    Tommy