This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:旋转变压器分辨率

Guru**** 2930540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626024/tms320f28379d-resolver-resolution

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:ADS1203

大家好、

我想读取具有28379d DSP 的旋转变压器。 我可以实现的最大位分辨率是多少? 此外、数据更新速率是多少? 如您所知、为了提高分辨率、您应该增加采样持续时间(如 ADC)或进行一般过采样。 这意味着您必须牺牲输出更新速率。

我找不到任何有关它的信息。

此致、

哈坎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hakan、

    F28379D 器件具有一个可在16位和12位两种模式下运行的 ADC。 在16位模式下、您可以看到 ENOB (有效位数)为14.1位、而在12位模式下、ENOB 为11.1位。 16位的最大采样率为1.1MSPS、12位的最大采样率为3.5MSPS。 您可以在器件数据手册中找到所有这些信息。

    如果您需要的分辨率高于此值、则可以对信号进行过采样。 过采样背后的基本理念是、每对信号进行4倍过采样、您就会获得1位分辨率。 请记住、这不是无限的、您将遇到 ADC 的最大吞吐量等限制 在线提供大量有关过采样的资料、这些资料更深入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    感谢您的回答。 我知道 ADC 是如何工作的、我不是在问 ADC。 我问的是分解器。 如果您在手册中搜索关键字"解算器"、您可以看到它仅用于 Σ-Δ 滤波器模块(第5.10.5节)。 此外、在本节中、您不能看到 Σ-Δ 滤波器模块(SDFM)和 ADC 之间存在任何连接、即使您查看 SDFM 的方框图(第134和135页)也是如此。 因此、我认为 SDFM 是另一个用于转换特殊模拟信号(如旋转变压器)的外设、如 ADC。 但没有任何有关 SDFM 分辨率的信息(或者我看不到它)。 如果此 SDFM 是 ADC 的子数据处理模块、则您的注释完全有效。 但是、手册中必须有一句话或方框图显示 SDFM 和 ADC 之间的连接(我找不到)。

    这是 f28379d 的最新手册。
    www.ti.com/.../tms320f28379d.pdf

    此致、
    哈坎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hakan、

    抱歉。 我假设您对 ADC 性能的询问。 是的、SDFM 是单独的模块、不是 ADC 的一部分。 据我所知、SDFM 没有模拟前端、只接受数字流。

    我已将您的帖子重新分配给我们的 SDFM 专家、他们将更好地回答您关于 SDFM 的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是13.47 ENOB。

    来源: training.ti.com/.../Position_Manager_Webinar_Final (2).pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡迪尔

    SDFM 是一个滤波器模块、正如 Frank 提到的、它仅采用 Σ-Δ 调制位流、这些调制位流来自 SD 调制器(该芯片外部)、如 AMC1304、ADS1203等

    您可以实现的 ENOB/Resolution 取决于旋变传感器频率、SD 调制器比特流速率、OSR 滤波器设置、而不仅仅是 SDFM。 ENOB/分辨率与 OSR 设置通常可在 SD 调制器数据表中找到。

    此致、
    曼诺伊