This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:如何控制第一个 PWM 的占空比

Guru**** 2546110 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626199/compiler-tms320f28335-how-to-control-the-duty-of-the-first-pwm

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我已经写入了第一个 PWM 的占空比。

但它似乎与第一个 PWM 不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要提供更多信息才能获得帮助。 您是否在 C2000ware 中使用 TI 的示例? 有一个 stick post 用于向您展示如何获取 C2000ware。 您使用的是哪个示例? 如果要开发自己的代码,请在文章中提供安装配置代码。 此外、对错误的问题描述也很难理解。 您能否提供示波器图并指定您正在使用的引脚名称?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您希望如何控制您的第一个职责?

    以下是我认为获得第一个预期占空比的方法:
    1.确保 PWM 时钟被禁用
    2.启用 PWM 模块,并将占空比设置为比较器寄存器
    3.启用 PWM 时钟。

    在上述步骤中、您可以获得预期的第一个占空比。

    微信:492023079。

    此致、
    插孔