This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PN:TMS320F2812PGFA (技术问题)

Guru**** 2546000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626052/pn-tms320f2812pgfa-technical-question

PN:TMS320F2812PGFA

我们已从 Avnet 购买此器件型号并提供给客户。

但是、我们的客户回到我那里、询问有关该产品的技术支持。

***为了供您参考,我附上了一个文档,其中显示了详细信息,例如显示值的图表。

收到响应后,我将附加文件,因为我没有从此处附加的选项***

 

总结

-     在为系统供电时、发现我们的系统中的某些 DSP (I/O 引脚)不稳定。

-     请告诉我们不稳定的 DSP 是正常的或错误的

SCI 错误

1:交换 DSP 的测试→将错误 DSP 更改为卡系统中的正常 DSP 后、测试结果发生变化。

2.当初始电源(5V)为卡系统供电时 、我发现某些 I/O 引脚在出现错误 DSP 的情况下不稳定。

 

请与 TI 联系并详细解释此问题吗?