This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320F28075:UIA 日志记录构建错误

Guru**** 2544130 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626113/rtos-tms320f28075-uia-logging-build-error

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:TI-RTOS

我使用 TI 目标示例下的最小模板为 TMS320F28075创建了一个 SYS/BIOS 项目。 项目最初成功构建、没有警告或错误。 但是、当我在.cfg 文件中选择"Add LoggingSetup to my configuration"时、生成会失败、并显示以下控制台消息:

"c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/xs "--xdcpath="C:/ti/bios_6_51_00_15/packages;C:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/packages;C:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/tidrivers_c2000_2_16_01_13/packages;C:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/bios_6_45_02_31/packages;C:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/ndk_2_25_00_09/packages;C:/ti/tirtos_c2000_2_16_01_14/products/uia_2_00_05_50/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o configcfg -t ti.targets.C28_float -p ti.platforms.tms320x28:TMS320F28075 -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c2000_17.6.0.STS "-compileOptions "-g-cfg"-g_debug_optimize"。
gmake[1]:没有为"全部"执行任何操作。
从 package/cfg/app_p28FP.cfg 配置 app.x28FP ...

subdir_rules.mk:12:目标'Build-935140529-InProc '的配方失败
错误:xdc.cfg.Program:“c:/ti/xdctools_3_50_03_33_core/packages/xdc/cfg/Program.xs”,第71行:xdc.cfg.Program:软件包“ti.uIA.loggers”与此编译中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。

请注意、即使路径显示已出现这种情况、错误提示使用软件包 XDCtools 3.50或更高版本进行重建。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    您使用的是 XDCtools 3.50、但包 ti.UIA.loggers 是使用早期版本的 XDCtools 构建的。 产品组合不兼容时通常会发生这种情况。 我看到您使用的是 BIOS 6.51、但也使用了适用于 C2000 2.16的 TI-RTOS。 由于您是为 C28目标构建、我认为您应该坚持使用 SYS/BIOS 并从封装路径中取消选择 TI-RTOS。 您可以在 Project Properties->CCS Generation->Products and Repositories 中执行此操作。

    然后、您应该从 downloads.ti.com/.../index_FDS.html 上安装与 SYS/BIOS 版本兼容的 UIA

    进行这些更改后、您应该拥有兼容的产品集合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这解决了我的问题。