This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:如何将 SPI -DAC 与 TMS320F28335 DSP 连接

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7554, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/626264/ccs-tms320f28335-how-to-interface-spi--dac-with-tms320f28335-dsp

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:DAC7554C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 DAC7554 IC 来连接 DSP 板的 SPI 部分。 要配置 SPI、我们只需配置 GPIO16、17、18、19即可为 DAC7554生成 SCLK、SYNC 和 DIN 信号。


当我使用 SPI 作为 DAC 的接口源时、如何配置 DAC 设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)将引脚多路复用器配置为 SPI 引脚是不够的。 您将需要在 F82335上设置和配置 SPI 外设(请参阅 C2000ware 中的示例、论坛上有一个便签帖子)
    2)然后、您需要查看 DAC 数据表详细信息、以了解与 DAC 芯片通信的特定 SPI 格式(例如相位、极性和数据长度)
    3) 3) DAC 数据表还应提供存储器映射和写入特定寄存器的顺序(例如:命令、然后是地址、最后是数据)