This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:未使用的 ePWM 引脚

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625783/tms320f28377s-unused-epwm-pins

器件型号:TMS320F28377S

你好!  

我现在面临一些故障排除问题。   我已经用 TMS320F28377S DSP 构建了三相逆变器。  问题是没有通过 JTAG 连接与 DSP 连接。 当我尝试仅测试连接时, 连接最好。  我仅使用  EPWM1A、  EPWM1B、 EPWM2A、EPWM2B 以及 EPWM3A、EPWM3B。 另一个未使用的 ePWM   引脚接地。   是否将未使用的 ePWM 和未使用的 GPIO 引脚接地  ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="eedii iiiiiiiiiiiiiiiiiii"] 是否正确地将未使用的 ePWM 和未使用的 GPIO 引脚连接到接地  ?

    是的... 这是建议的。

    [引用 user="eedii iiiiiiiiiiiii"]问题是没有通过 JTAG 连接与 DSP 建立连接

    您的意思是说您无法进行调试和编程?

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是。  我无法加载程序...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你得到了什么误差? 此外、这是定制板吗? 如果是、您是否第一次尝试加载代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,它不是定制板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 F28377S LaunchPad 吗?