主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 XDS100调试器将固件加载到我们的应用 PCB 中。
这需要8分钟以上、与将相同的固件加载到相关控制卡相比要慢得多(1-2分钟)。
唯一的区别是 、TI 控制卡在 PCB 中内置了自己的编程器、并且为了将程序加载到 PCB 中、我使用在集线站[R3]上构建的编程器(可能 是 XDS100v2和 XDS100v1)
编程电缆的长度约为6cm、PCB 中的所有布线也很短(约2cm)。
JTAG 只有4个引脚连接- TCK、TDO、TDI、TMS、
我尝试将 TCK 频率降至400kHz
您能不能向我建议它可能出现的问题。
您认为 XDS100v1和 XDS100v2之间的编程速度应该有如此大的差异吗?