This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:RHF 和 Rs

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/625888/tms320f28027f-rhf-and-rs

器件型号:TMS320F28027F

您好、香榭丽舍

在《InstaSPIN-FOC 和运动用户指南》6.4.4.3 RHF 和 LHF 的频率:"电机识别算法使用该频率来估算定子电阻和定子电感的初始值、从而计算电流控制器增益。"

RHF 与 Rs 之间的关系如何?

请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RHF 表示高频电阻、LHF 表示高频电感。 Rs 或 Ls 与 RHF 或 LHF 之间没有直接关系。